This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:R-41153419 6000mah 细胞化学物质 ID

Guru**** 2610065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276778/bq40z50-r-41153419-6000mah-cell-chem-id

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

您好、我使用 r-41153419 6000mah LiFePO4电池并使用 BQ40Z50_R3进行(1S1P 配置)电量监测 IC 无法找到化学物质 ID 及其显示的完全充电容量为零。 无法运行学习周期。

请做必需的。

此致

阿霍克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:  

    • 您是否使用最新版本的 ChemID 数据库? 您可以下载 ChemID 数据库的最新版本、 现已问世
    • 如果您无法使用 更新的 ChemID 数据库匹配电池、则应使用 CPCCHEM 进行匹配。 使用 GPCCHEM 工具时、您希望使用 DoD 误差不超过3%的 chemID。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 我对电池放电、但它卡在0%、没有充电或放电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:  

    在开始学习周期之前、您是否配置了电量监测计参数? 请参阅部分  与学习周期完成度相关的2种数据闪存配置设置 从  实现成功的学习周期 文档。  

    此外、在执行学习周期时、SOC 和精度不相关、不应参考。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonny Trevion

    感谢重播、您可以转至我可以使用或下载 bq40z50-r3的1s1p lfp (lifep04)电池记录的链接。

    此致

    阿霍克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:  

    简单来说、这并不是每种化学物质对应的 srec 文件、而是每个器件对应一个。 不过、每种化学物质都有一种 chemID。  

    您可以下载最新版本的化学数据库、 现已问世 。  

    您可以下载 BQ40Z50-R3器件的 srec 和固件 现已问世 。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonny Trevino

    一切都正常、但在放电时、放电 FET 无法在 td 或0%关闭、放电至关断电压、电池关断。

     推荐我适用于这方面的任何解决方案、我使用 bq40z50R3 1s1p 配置 Lfp  (lifep04)。 根据电池数据表、它显示的最大电压为3650mv、放电截止电压为2000mv、在数据存储器中需要更改哪些参数。

    此致

    阿霍克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:  

    是否设置 FET_EN? 需要设置 FET_EN、以便 FET 自主运行。 此外、请参考以下部分: BQ40Z50技术参考手册 。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonny Trevion、

    多亏了重播,关机问题解决了,但当电池到达 TD 和 FD 放电 BMS 不关闭放电电流时,它总是在 CUVC 截止,您能给我推荐合适的 FD 和 TD 参数吗?

    此致

    Ashok。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:  

    请参阅部分  13.14.4 FD 和  13.14.6 TD bq40Z50技术参考手册(修订版 A)中 有关 FD 和 TD 的部分内容。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonny Trevino

    感谢 重播,根据 TRM 我已经配置了 TD 和 FD 的值,但电池正在放电超过该值,它停止在 CUVC ,但不在 TD。

    此致

    阿霍克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:  

    TD 和 FD 参数是标志、因此当终止电压降至为 TD 编程的值以下时、将设置 TD 标志。 就实际切断电流而言、CUVC 保护负责实现这一点。 因此、如果希望在达到 TD 和 FD 时放电电流达到截止值、则需要将 CUVC 的值设置为等于 TD 和 FD 的值。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonny Trevino

    谢谢重播,如果我放电其他电池 CUVC 没有设置,FD 和 TD 标志设置和放电电流被切断。

    此致  

    Ashok。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:  

    请先观看 线程 请告诉我这是否有帮助。  

    此致、  

    Jonny.