This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:超级电容器管理

Guru**** 2611915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281681/bq24800-supercap-management

器件型号:BQ24800
主题中讨论的其他器件: BQ25756

尊敬的所有人:

是否可以使用 BQ24800代替 LTC3350来进行超级电容器管理?

在此处、您可以找到我们感兴趣的应用的更多详细信息:

  • 输入电压:12V
  • 超级电容器配置:4个2.5V 串联超级电容器(共10V)
  • 已焊接功能:  
    • 通过超级二极管配置为系统提供12V 输入
    • 用于为超级电容器充电的降压模式  
    • 升压模式、在没有12V 电压作为输入的情况下、从超级电容器获取能量、为系统提供12V 电压
    • 最好 IC (BQ24800)能够独立处理工作模式的变化(无需通过 I2C 接口设置降压/升压模式)
    • 可以通过 I2C 接口配置 BQ24800内部参数(例如电池过压)(在 LTC3350中、一切均可通过电阻进行配置)

 

如果您认为 BQ24800不适合此应用的 IC、您是否能建议使用不同的 IC 来执行所需的功能

如果您需要更多信息、请告诉我

此致

亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alessandro:  

    感谢您与我们联系!

    我将对此进行深入探讨、并在星期五之前向您提供产品建议。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:  

    BQ24800不支持超级电容器充电。

    我们强烈建议 您在应用中使用 BQ25756。 它是一款独立或由 I2C 控制的双向降压/升压充电控制器。 它的尺寸比 LTC3350性能更小、并可提供两倍的充电电流。  

    • 为了使 BQ25756进入超级电容器模式、您 需要  使用 I2C 禁用 PRECHARGE 位。 BQ25756将能够对超级电容器进行升压、直到它们达到3.5V。  
    • 可通过电阻器值设置充电电流和充电电压、器件知道何时自动执行降压/升压模式。  
    • 这是该评估模块的产品页面: www.ti.com/.../BQ25756EVM

    如果您有其他问题、敬请告知!

    此致、  

    A·克德尔