请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25672 我正在设计一个使用 BQ25672的设计。
它采用单节电池架构。
根据数据表、VSYS 输出将为3.5V 至4.1V。
我的问题是、在 VSYS 输出上可以预期的最大负载电流是多少?
我想它是5A、但我不确定。
谢谢。
丹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.