This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51606EVM:LMR51606

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR54406, LMR51606EVM, LMR51606, LMR54410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282429/lmr51606evm-lmr51606

器件型号:LMR51606EVM
主题中讨论的其他器件: LMR51606LMR54410、LMR54406

您好!

参阅您的 LMR51606EVM 评估模块、我是否可以知道 LMR51606何时可用?

我最近评估了 LMR54410和 LMR54406、但我对这款器件的65V 输入额定值特别感兴趣、因为我们的设计在某些条件下的输入摆幅为27V 至53V。

谢谢。

C·N·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chester N.:

    LMR51606将在今年12月底至明年1月之间批量生产。 谢谢。

    奥罗拉