This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563252:我们是否具有有效输出电压?的 PG 最小 VIN

Guru**** 2384360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279940/tps563252-do-we-have-pg-minimum-vin-for-valid-output-voltage

器件型号:TPS563252
主题中讨论的其他器件:TPS562211

戒律:

我们是否有该参数、例如 TPS562211。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiwen、

    感谢您的联系。 您能告诉我客户和应用/EE 吗? 我将向设计团队核实此参数、很快会回复您。  

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它用于铁路通信板。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiwen、

    感谢您的回复! 我们知道哪个客户吗? 典型值为1.6V。 客户是否有任何疑虑?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia:

    这里是株洲、您能否帮助提供此参数的最小值和最大值? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiwen、

    卢西亚将在下周不久给你答复。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiwen、

    实际上、该参数的测试数据是不可用的。 经过设计人员检查后、在理论上、该规格将低于3V。

    如果有任何不明确之处、敬请告知。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚