This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2642:LM2642:12V 两相/单通道应用电路

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282785/lm2642-lm2642-12v-two-phase-single-channel-application-circuit

器件型号:LM2642

您好、Joseph:

我的目标是10A 标称负载、40mV 纹波、瞬态电压偏移、对于高达10A 的电流偏移、保持在200mV 以内。 此应用对解决方案尺寸、功率密度或效率不敏感。  

如果其他芯片更适合应用、我愿意考虑使用它。

谢谢。

艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明天将发布回复。

    此致!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Isaac、

    使用 LM2642等控制器、由于客户负责设计有关控制器的一切、因此满足客户要求的责任已转移到客户身上。

    您是否仅对控制器 IC 感兴趣、或者是否对转换器(IC 中包含开关 MOSFET)甚至可能的模块(IC 封装中包含电感器)开放?

    如果您沿用 LM2642、则一定要遵循数据表来优化 MOSFET、电感器和输出电容选型、这样便可满足您的运行要求。

    谢谢。
    卡勒布