This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3422:延迟输入关闭计时器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281522/tps3422-delayed-input-off-timer

器件型号:TPS3422
主题中讨论的其他器件:TPS3760

您好!
正在寻找开/关控制器、但 我希望从锁存电路中获得的功能是:

a:当开关 JJNHWUG200NOPMRTR (NO-TYPE)断开时、应立即为电路供电。
b.当开关 JJNHWUG200NOPMRTR  (NO-TYPE)闭合20秒以上时、电路电源将切断。

请参阅是否提供的任何适用的 IC 器件型号。

此致

B·阿里·汗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basit:

    当您说开关打开时、您正在提供0V 电压?
    当您说开关已关闭时、您正在提供什么电压? 5伏?

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当开关断开时、不由开关供电、但可施加下拉电阻
    开关闭合时、将提供3.3V 电压。

    开关为 SPST 型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basit:

    对于电压监控器、建议使检测延迟保持在13s 以内、这相当于大约 10uF。"的建议最大检测延迟电容器限制为10 μF、因为这样可确保在发生电压故障时、电容器有足够的时间完全放电。 另外、电容值过大会导致充电非常慢(上升时间)、并且系统噪声会导致内部电路提前或晚在阈值附近跳闸。 这会导致延时时间变化、在存在系统噪声的情况下、延 时精度会更差"(第8.3.5.1节"检测延时时间配置、TPS3760数据表)。

     能够满足您规格要求的最接近的器件是 TPS3760E012DYYR 、因为该器件是一款具有低电平有效输出拓扑和一个集成检测延迟的 CTS 引脚的可调节过压阈值器件。  

    谢谢。
    约书亚