This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:PMIC 断电行为偏差

Guru**** 2382110 points
Other Parts Discussed in Thread: TL5209, TPS65217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281380/tps65217-pmic-power-down-behavior-deviation

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件:TL5209

下午好!

我正在使用 OSD3358-512M-ICB C-SIP 验证 PCBA 设计。 此 SOM 包含一个 TPS65217C PMIC、TL5209 LDO 和一个 AM355x Sitara 处理器。 我的理解是、断电序列应该与上电序列相反。 在很多情况下、我们设计的断电序列与 反向加电序列不匹配。  我希望能够澄清我们是否应该关注这些与预期行为不同的情况。 谢谢!

引脚图例:  

  • PMIC_PGOOD -> TPS56217C PGOOD 引脚
  • PMIC_LDO_PGOOD  -> TPS56217C LDO_PGOOD 引脚
  • PMIC_NWAKEUP  -> TPS56217C NWAKEUP 引脚
  • VDDSHV_3P3V -> TPS56217C LDO4
  • SYS_VDD1_3P3V -> TL5209输出
  • VDD_CORE -> TPS56217C DCDC3
  • VDD_MPU -> TPS56217C DCDC2

注意:我确认了 TPS56217C 的寄存器0x19 - 0x1E 符合 IC 型号的复位状态。

问题:

1. PMIC_PGOOD、PMIC_NWAKEUP 和 PMIC_LDO_PGOOD 压降行为。 在断电期间、这三个信号会在衰减之前被短暂拉至低电平、如预期的那样。 虽然在第一个示波器捕获中并不完全清楚、但所有三个信号的掉出行为都同时发生。 在我们的设计中、这些引脚都连接到 AM355x 处理器上的引脚。 PMIC_PGOOD 连接到 PWRONRSTn 引脚、PMIC_LDO_PGOOD 连接到 RTC_PWRONRSTn 引脚、PMIC_NWAKEUP 连接到 EXT_WAKEUP 引脚。

2.在 VDD_CORE 和 VDD_MPU 开始下降之前,VDDSHV_3P3V 开始下降~3.6ms。 根据反向上电序列、我预计 VDD_CORE 和 VDD_MPU 在 VDDSHV_3P3V 之前大约1ms 开始下降。  在我们的设计中、VDDSHV_3P3V 连接到5/6 VDDSHV 引脚以及外部电压钳位电路。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    1. 您能否共享原理图和布局? 如果需要文件共享、我可以设置私人消息。

    2. 您如何启动断电操作? 在 PMIC_PWR_EN 被拉至低电平之前 SYS_VOUT 下降。 在这种情况下、是否有意通过 UVLO 断电?

    3. 当您首次看到 PGOOD 和 WAKEUP 信号下降(在衰减行为开始之前)时、SYS_VOUT 电压是多少。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的回复。 你的第二点是一个很好的问题。 我正在通过关闭电源测试断电序列。 使用 RTC 将 PMIC_PWR_EN 拉低(通过 CLI 工具)可修复上述两个问题。

    根据新波形、我遇到了两个需要关注的问题。

    在 NWAKEUP 和 PWR_EN (未在此处捕获)之前约1ms、VDDS_DDR (DCDC1)开始下降。  根据 TPS56217数据表的图4、这些信号应进行时间校准。 上电时、VDDS_DDR 在 NWAKEUP 之前上升了约1ms。 上电或断电行为是否令人担忧?

    2.我看到 VDDSHV_3P3V 下降沿有一点起伏。 我认为这不是由任何外部电路导致的。  这是否令人担忧?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    1) 1)您的 PGOOD 和 WAKEUP 信号的上拉源是什么?

    2)输出中的这个凸点不应来自 PMIC、因为此时器件已断电。 我会再次确认没有外部器件会影响输出节点的电压。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PGOOD 和唤醒被上拉至 SYS_RTC_1P8V (LDO1)

    2.会的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您确认上拉源。

    VDDS_DDR (DCDC1)在 NWAKEUP 和 PWR_EN (未在此处捕获)之前大约1ms 开始下降。  根据 TPS56217数据表的图4、这些信号应进行时间校准。 上电时、VDDS_DDR 在 NWAKEUP 之前上升了约1ms。 上电或断电行为是否涉及?

    只是为了澄清一下、在该测试中、您使用了 PMIC_PWR_EN 触发断电? 如果是这种情况、那么我不确定 DCDC1是如何在 PWR_EN 之前1ms 开始关断的。 DCDC1稳压器应处于可运行状态、直到 PWR_EN 被拉低并被内部电路检测到。 根据上面的措词、听起来 DCDC1在发生断电触发之前正在断电。

    我认为 nWAKEUP 信号仅在触发唤醒事件时由 IC 拉低。 故障条件或断电触发器不会导致内部 nWAKEUP FET 将引脚拉低。 nWAKEUP 上的1ms 延迟更可能是因为上拉源在断电序列中被停用。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果 NWAKEUP 被拉到 LDO1、则在 DCDC1之后下降是可以接受的? 这与此处所示的时序相反方向不匹配。 如果这是可以接受的、则时间问题得到解决。

    这就是我所说的 PWR_EN 下降的含义。 她说这话,心里有点失落。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    在您的情况下、nWAKEUP 衰减是正常的。 触发断电时、内部 nWAKEUP 下拉 FET 不应激活、但如果引脚的上拉源衰减、则 nWAKEUP 也会衰减。 如果使用其中一个 TPS65217电源轨作为上拉电阻、这是预期行为。

    这是我所说的 PWR_EN 下降的含义。 她的乳头依然高高地挺立着,我感觉到她快要丢了。

    该 PWR_EN 行为不应该是问题。 触发断电时、应该有一个1s 窗口、其中 PMIC 处于等待最小值
    关断时间3状态。 看来 PMIC_PWR_EN 信号在该窗口过期之前衰减到 VIL 阈值以下、因此器件应正常进入预关闭状态。 此时、 POR 序列将由其他信号(AC、USB 或 PB_IN)决定。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    棒极了。

    至于我在上面捕获的凸点、您认为它会导致 PMIC 或 AM355x 处理器出现问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    对于 PMIC、我认为只要电压不超过 IC 引脚的绝对最大额定电压、凸点就不会造成损坏。 对于 AM335x、我无法肯定地说、您需要通过标记 AM335x 的线程请求 Sitara 处理器团队。

    如果在断电期间该凸点损坏了 AM335x、我会感到惊讶、但您可能需要检查电流并由处理器团队来运行它以确保正确无误。

    此致、

    詹姆斯