This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28065:无电感器的交错式 PFC、带辅助绕组

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283290/ucc28065-interleaved-pfc-without-inductor-with-auxiliary-winding

器件型号:UCC28065
主题中讨论的其他器件:UCC28056
大家好、我将开发 PFC 交错转换模式。

我知道有些非交错转换模式 PFC 控制器允许您在没有辅助绕组的情况下使用电感器。
例如、SLUA920B 应用手册中也讨论了 UCC28056。

我想问您是否也可以在交错转换模式 PFC 中使用无辅助绕组的电感器。
这对我的公司来说非常重要。

您是否有建议使用的控制器?

如果交错控制器不具有此功能、则可以使用非交错控制器 
但可以与该功能(例如 UCC28056)同步、该功能也可以与另一个相同类型的控制器同步
为了获得一个交错的? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    UCC28056是一款采用专有技术的反调用器件、可控制 CrM PFC、而无需使用辅助绕组来感测升压电感中的零电流。   

    UCC28065本身就是一款独特的交错 PFC 控制器。  它交错了两个以恒定导通时间进行频率调制的 CRM PFC 预稳压器。  此拓扑确实需要变压器上的辅助绕组来检测电感器中的零电流才能正常运行。  

    您可以选择将电流感应变压器与升压电感器串联来感应电流。  然后、您可以将变压器的输出馈送到 ZCD 引脚以检测零电流。  但是、这种方法需要更多元件、并且比使用升压电感器的辅助绕组来检测 ZCD 更昂贵。

    此致、