This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:断电时序

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283148/tps6521905-power-down-timing

器件型号:TPS6521905
主题中讨论的其他器件:TPS65219

您好!

您能否在数据表的图8-18中解释以下寄存器输入与实际结果之间的差异?

在下图中、nRSTOUT/BUCK3/LDO2同时断电已编程、并且运行良好。

10ms 后、BUCK1/LDO1/LDO3断电已编程、但在图中、大约是18ms。

10ms 后、对 Buck2.LDO4断电进行编程、但在图中、它大约是50ms。

请告诉我断电时序是如何测量的。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 TPS65219 PMIC 的断电序列由以下两项选通: 时隙持续时间 和 r 放电至 SCG 阈值以下 (~260mV)。  

    从您之前的消息中捕获的示波器断电序列显示 nRSTOUT/Buck3/LDO2首先关闭、但在10ms (时隙持续时间)之后、Buck3上的输出电压仍高于 SCG 阈值(~260mV)。 一旦 Buck3放电至低于 SCG 阈值、PMIC 将继续按顺序进入下一个断电时段。

    在执行断电序列之前、可以通过更改"BYPASS_RAILS_DISCHARGED_CHECK"寄存器字段来禁用等待电源轨放电到 SCG 阈值以下的 PMIC 功能。    

    谢谢。

    布伦达