This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DJEVM:TPS65987DJEVM

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283005/tps65987djevm-tps65987djevm

器件型号:TPS65987DJEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65987D、TPS65987、TPS65987DDK

我会问大家四个新问题。

(1). TPS65987EVM (TPS65987评估模块)的可变直流/直流转换器 TPS65987D:可以选择5V、9V、15V、20V、但您可以在启动后对其进行任意切换吗?

(2)。我目前正在安排 TPS65987D 评估板 TPS65987EVM (TPS65987评估模块)、但尚未掌握。
是否可以通过电子邮件接收 TPS65987EVM 二进制文件(tps65987_evm_flash_image.bin)以进行研究?

(3)。根据用户指南、在 Binary 菜单下选择 Save Binary 来保存创建的数据时、有三种类型的保存格式(full-flash 映像、low-region (minimal header)、low-region (full header))、但请告诉我它的作用是什么。

(4)。我们将来想使用 TPS65987D 来传输视频(DisplayPort)、但了解这种情况下需要外部闪存是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、yamamotoju:

    [报价 userid="580368" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283005/tps65987djevm-tps65987djevm "](1). TPS65987D TPS65987EVM 的可变直流/直流转换器(TPS65987评估模块):您可以选择5V、9V、15V、20V、但您可以在启动后随意切换它吗?

    "随意切换"是什么意思? 您可以添加/删除某些合约、例如添加12V 合约或删除20V 合约。 不过、您需要确保系统和直流/直流转换器能够支持这些更改。 该 EVM 不支持这些开箱即用更改。

    [报价 userid="580368" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283005/tps65987djevm-tps65987djevm "](2)。我目前正在安排 TPS65987D 评估板 TPS65987EVM (TPS65987评估模块)、但我还没有它。
    是否可以通过电子邮件接收 TPS65987EVM 二进制文件(tps65987_evm_flash_image.bin)以进行研究?

    您可以通过 TI.com 提供的 GUI 生成 EVM 二进制文件和工程。  

    打开6.1.4 GUI 后、选择"Project->New Project->TPS65987DDH->Standard->DRP、prefers power source (项目->新项目-> TPS65987DDH->标准-> DRP、首选电源)"。

    项目加载到 GUI 后、您可以选择"Binary->Save Binary->Fullflash/low region"并保存二进制的副本。

    (3)。根据用户指南,当通过在 Binary (二进制)菜单下选择 Save Binary (保存二进制)来保存创建的数据时,有三种类型的保存格式(full-flash image、low-region (minimal header)、low-region (full header))),但请告诉我它的用途是什么。

    低区域:从外部控制器/MCU 加载 PD 时使用的图像。 保留单个应用配置(GUI 设置)和基本固件映像。

    最小值与完整值:功能相同。 我们略微更改了文件格式、以节省空间、且最小程度小于全部文件。 它们具有相同的功能、并且两者都可用于从和 EC 加载 PD。

    FULL-FLASH:从外部闪存加载 PD 时使用的图像。 它包含两个用于备份的低区。

    关键信息是何时使用哪一个。 如果您使用 EC/MCU 对 PD 进行编程、请使用 low-region。 如果您使用的是外部闪存、请使用全闪存。

    (4)。我们想使用 TPS65987D 在将来传输视频(DisplayPort)、但了解在这种情况下需要外部闪存是正确的吗?

    索托夫。

    为了从 TPS65987D 中获得完整功能(包括 DisplayPort)、需要采用某种方法将由 GUI 生成的固件映像加载到 PD 控制器。 这可以通过外部闪存进行、  或  通过  外部 EC/MCU。  我们推荐使用外部闪存。

    如果您没有这两个选项中的任何一个、PD 可以从一个选项加载默认配置、其中任何一个都不支持 DP 交替模式。

    如果您使用的是 DP 交替模式、则最好使用支持 DP2.0的 TPS65987DDK。

    谢谢。此致、

    克里斯