This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:I2C 或 PMBus 地址选择

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282958/tps546d24a-i2c-or-pmbus-address-selection

器件型号:TPS546D24A

您好、降压稳压器专家

我们的客户采用 TPS546D24A 进行设计。  我不清楚数据表中地址选择的描述方式。   是否有提供示例的文档?  您能否确认此示例是否正确?

他们的电路板上将有2个 TPS546D24A。  例如、如果它们需要一个地址0x13H 和一个地址0x14H、

对于0x13H、接地电阻代码为3 (表7-15)。

然后查看表7-14。  例如、他们希望第一个器件的同步输出和0度的相移、所以我将十六进制地址转换为十进制、所以0x13h 为19d。  因此电阻分压器代码为12。

然后、我们转到第7.5.2.6节来算出电阻器值。  R2G 代码位于顶部、R2G 代码表示"电阻至 AGND"。  根据表7-15、我选择的是"3"、因此 Rbot 为8250欧姆。

分压器代码为12、因此 BP1V5分压器中的顶部电阻为2260欧姆。

对于地址0x14H (20d)、我的 R2G 代码为4。  (顺便说一下、我认为数据表中表7-15中此行存在错误。)

我需要同步输入、180度、电阻分压器代码= 6 (表7-14)。

表7-17显示:Rbot = 10000 Ω。  Rtop = 10000 Ω。

是这样吗?

谢谢。
达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    我建议您下载 Excel 计算工具: SLURB01计算工具| TI.com

    然后转到第二个工作表、其中包含所有引脚搭接电阻器计算、可选择所需的地址和特性。

    该工具比尝试浏览数据表上的所有内容要容易得多。

    如果您有任何问题、请告诉我!

    谢谢。

    约瑟夫