This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:LMG5200

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279820/lmg5200-lmg5200

器件型号:LMG5200

我们最近制造了500件 PCBA 芯片、每个芯片包括3个 LMG5200。 SMT 之后、我们发现将近1/3的 LMG5200芯片在上电前短路、引脚1、8和9之间的短路。 短路芯片看起来正常、没有任何外观缺陷。

可能的原因是什么?

我们忽略了芯片的 MSL 级别、芯片 在 空气中暴露了数十年。 如果这是原因,是 MSL 环境的公平模式是短路吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    感谢您从板上移除器件后、器件是否仍然短路? 此外、这是在每个电路板上的相同器件位置发生短路、还是电路板之间的位置不同?

    此致!
    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 从电路板上移除后仍然很短。 而有些电路板、全部三个 LMG5200都是短路的;有些电路板、只有1或2个电路板是短路的。 所有电路板都没有通电、我们只是用 万用表测试它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    我已联系我们的产品工程师 、寻求他在该问题上的帮助。 我将 在星期一再次答复他所说的话。

    谢谢!

    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:  

    我已通过电子邮件联系以继续此主题。

    谢谢!

    K·沃尔夫