This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:设置电子保险丝2's OVP 阈值

Guru**** 2814775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282541/tps2663-setting-efuse2-s-ovp-threshold

器件型号:TPS2663

我已查看 TPS2663数据表和应用报告 SLVA811A 使用负载开关和电子保险丝的电源多路复用功能。

我想知道如何为电子保险丝2设置 OVP 阈值。 应用报告只指出"必须注意的是、不会由于从 DVDT 到 OVP 的源极跟随器配置而牺牲次级电子保险丝 OVP 功能。" 但它不会说明从何处获取 OVP 阈值。 使用100k 下拉电阻(R5)时、OVP 电压似乎只是接地、无法确定 VIN2是否超过所需阈值。

如果我们相对于接地端和 n 通道 MOSFET 的源极将 OVP 引脚连接到 R3、并移除 R5、该怎么办? 正常条件下、R3上的最大电压为1.2V。 即使是辅助电源的电源超过过压限值、也会在 R3相对于接地的位置看到左右的电压。 当主电源的 dVdt 控制 MOSFET 时、最大电压将为4.x、并且会关闭辅助电源。 R3的电压电平将为4.x、对吧?

我的想法有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaan:

    感谢您的联系。 我明天会回到 EOD 讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaan:

    您可以在 OVP 和 VIN2电源之间添加一个电阻器、以实现基于电阻梯的 OVP 保护。

    此致

    G·库纳尔