This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798BKUPEVM:寄存器设置存储

Guru**** 2384760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282371/bq25798bkupevm-register-settings-storage

器件型号:BQ25798BKUPEVM
主题中讨论的其他器件:BQ25798

尊敬的 TI:

我希望你们做得好。 我已经完整测试了此 EVM、但我现在面临一个问题:
当我在寄存器中进行设置时、这些设置不会保留。 我必须在每次为此 EVM 上电时进行这些设置。
是否没有任何选项或设置可以让我设置充电器、使其以独立模式运行?

我期待得到回应。

此致、
A·阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    如果 WD 计时器到期(可以禁用 WD)、或者输入电源降至 VBUS_UVLO (~3.5V)以下并且 BATP/BATP 的电池电压降至低于 BAT_UVLO (~2.5V)、则寄存器值会恢复为默认值。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:
    您是否可以推荐具有参数存储选项的类似 TI 充电器、即使它失去输入或输出功率也是如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    遗憾的是、我们的所有主机控制型充电器都是这样工作的。  我们有带电阻器控制设置的独立充电器、但没有像 BQ25798那样用于降压和升压的充电器。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将来、我们是否可以预期这种情况发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、  

    发展蓝图中没有任何完全独立的降压/升压充电器。   

    此致、

    杰夫