This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:现场停止工作中的定制板、用软件重新闪存修复

Guru**** 2767165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282920/cc1352p-custom-boards-in-field-stop-working-fixed-with-reflash-of-software

器件型号:CC1352P

我们有一个客户、他的客户板上安装了此芯片。 在将电路板发送到现场之前、我们将软件和测试刷写到电路板中。 我们已经得到了具有不同报告问题的部件数量、并且每一个问题似乎都可以通过简单地重新刷新软件来解决。 板材涂敷保形,暴露于美国南部的高温环境中。 它们由电池和太阳能电池板供电。 什么可能导致软件损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我们需要更多的信息才能为您提供帮助。  

    1、板的部署时间是多长?  

    2.与 launchpad 相比是否有任何设计变更。  

    3.在部署前,软件是否经过压力测试?

    4.芯片的暴露温度是否超出数据表中提到的范围?   

    此致、

    SID