This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:如何将黄金映像文件用于大规模生产

Guru**** 2892230 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282493/bq40z80-how-to-make-the-golden-image-file-for-mass-production

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

团队成员

我已经总结了黄金映像的定义以及如何创建它。

我想询问是否正确。

  1. f/w 图像:bq40z80_v0_04_build_5.srec (f/w 版本0.04)
  2. 测量仪表参数和设置数据:通过导出 BQSTUDIO 的数据内存生成( gg.csv 文件)
  3. IT 参数:学习周期完成后

正在生成 黄金映像...

  1. 从 bqstudio 的"Firmware Update"菜单导出.srec 文件  

对黄金映像进行编程

  在 bqstudio "Firmware Update"菜单中对*。srec 文件(在步骤1中)进行编程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从较高的角度来看、这是正确的。 以下是对完成电池学习周期的流程的另一个总结、可在"实现成功的学习周期"文档中找到:

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/pdf/slua903 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是, 文档 slu903中描述的黄金图像菜单选项卡不可见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以转到"Firmware"选项卡并按此处浏览来保存 bq40z80的.srec 文件。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺