This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DK:TBT4坞站工作出现智能功耗问题

Guru**** 2592620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982DMC, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280328/tps65988dk-smart-powe-rufnction-issue-on-tbt4-dock-produc

器件型号:TPS65988DK
主题中讨论的其他器件:TPS65982DMC

您好!

 我的客户在其 TBT4设计中使用了 TPS65988DK 和 TPS65982DMC。 他们报告主充电端口(UFP)存在充电问题、充电电流不正确:仅20V3A 用于充电、但其他 DFP 端口未连接其他器件(满充电电流为4.8A)。 它发生在某个具有20%~100%故障率的 NB 模型上。 请帮助检查客户的 PJT 上是否存在任何设置问题、或者他们是否需要将其固件升级到更新版本? 感谢您的友好帮助。

此致、

G·滕

e2e.ti.com/.../14Y0.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们来看看日志和项目文件、下周早些时候就能与您联系。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

     对此问题有何评论? 我以前看到有人在 E2E 中遇到过类似的问题、但不知道如何解决...

    此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请允许 我根据您提供的信息陈述我的假设。 如果我不正确、请告诉我。

    • 出现问题时、TPS65988DK 的 PD 端口是 UFP 和 SRC。
    • 协商的最大拉电流 PDO 电流应为4.5A、因为该电流在 TX 供电功能寄存器中设置。

    我看到在您提供的 PD 日志中、PD 分别广播20V 3A 和20V 4.5A。 每次 PD 会协商我们向远端通告的最大电流。  

    有效 PD 合约的电流为3A、因为这是我们宣传的。 现在的问题是、如果 TX 供电能力寄存器中的20V PDO 具有4.5A 的最大电流、TPS65988DK 为什么广播最大20V 3A。 您能否确认两个 PD 日志都是使用同一个项目文件收集的?

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

     这些日志记录在同一电路板/FW/PJT 中。 为了解决问题、我们还向您提供了其他什么?  

    此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    项目文件看起来没有问题。 您的客户使用的是哪种固件版本?

    从我所看到的情况来看、在20V 3A 的情况下、PD 为所有 PDO 广播最大3A 的电流、而拉电流功能配置为最大5A 或最大4.5A。 这不应该发生。

    您的客户是否能够使用 I2C/Tiva 等工具通过 Application Customization GUI 工具连接至其电路板? 如果是、在 TPS65988DK 与远端建立20V 3A PD 采购合约后、请使其进入调试模式并捕获寄存器快照(在调试模式下可以在调试选项卡中找到)。

    此致!

    亚历克斯