This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:LMR54410的电容器选择

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279872/lmr54410-the-selection-of-the-capacitor-for-the-lmr54410

器件型号:LMR54410

您好!

问题1:
我对如何为 LMR54410FDBVR 选择输入电容器 Cin 有疑问。 数据表指出、高频去耦电容器 Cin 的一般建议值是2.2 μF 或更大、但即使该值小于2.2uF、是否有任何问题? 由于 Ceracon 的直流特性和耐受电压额定值、所选 Ceracon 的电容值可能不是2.2 uF 或更高。

问题2.
与 Q1类似、数据表指出应放置一个值为0.1 μF 的电容器用于高频滤波、但该电容器的变化幅度有多大?

问题的背景。
由于 Q1和 Q2中质疑的电容器是用于高频的滤波器、我想知道使用 Ceracon 且 ESR mΩ 约为1.1kHz、开关稳压器的频率、是否存在任何问题? 即使未使用建议的 Ceracon 电容也会击穿。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    对于 Q1、请参阅我们的控制器数据表。  这里将提供有关输入电容器选择的更清晰的说明。  因此、应尽可能根据我们的建议标准选择输入电容器。

    对于 Q2、Vin 引脚上的旁路电容值可大于0.1uF。 但通常控制在5倍以内。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    将输入电容器和旁路电容器并联连接以满足实际使用条件下的实际电容是否存在任何问题? 如果它们平行安装、是否需要在放置方面采取任何预防措施?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    这些电容器可以并联。 有关特定连接、请参阅我们的 EVM 用户指南。  需要注意的是、旁路电容器(C2)必须靠近芯片的 Vin 引脚。 谢谢。

    ...

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    感谢您的答复。

    自举电容器的建议值为0.1uF、但是否有类似于旁路电容器的上限建议? 并行布置是否也有问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    BOOT 电容器上的电压通常是建议值。 可以大于此值、并在5到10倍内进行控制。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aurora:

    感谢您的提示回复。 并行连接是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    否。 但是、不建议连接过多的并联连接、并且并联电容器应靠近芯片的 Boot 引脚。 谢谢。

    奥罗拉