This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:不同适配器输入中的加电问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273693/tps40210-power-up-issue-in-different-adaptor-input

器件型号:TPS40210

您好!

 我的客户是适用于5V 至48V 应用的 TPS40210。 它们将开关频率从600kHz 更改为300kHz、以减少发热问题。 (它是600kHz 版本。 它们将 R6/R13更改为500K Ω、调整 C15、但不改变电感)

我们目前有一些条件:

1.600kHz 开关:输出正常、但 MOSFET 很热。

2. 300KHz 与适配器 A,输出良好。

3.使用适配器 A+(OC 限制增加至7A)时300kHz,输出失败。

带适配器 A+的4.300KHz、将 R29从25m 更改为12m Ω。

 我们认为、更改较大的 L 可能会改善电感器电流并防止 OC 保护。 但我们无法解释为什么我们无法看到 Vsense 异常(可能它被过滤了?)。 您能否帮助审查电路/波形并提供有关客户如何修改其设计的建议? 感谢您的友好帮助。

此致、

G·滕

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    我叫 Ron、是 ATEN 的硬件引擎、
    我有一些问题:

    1.根据我在实验板上做的测试,我的工作频率是600kHz/300kHz,我测量 ISNS 电压低于150mV,但 TPS40210会进入保护模式。 当我测量到超过150mV 的 ISNS 电压时、TPS40210不会进入保护模式。 什么机制决定进入保护模式?
    2.您能帮我检查电路是否正确吗?(注意:正确的 C15为330pF。)
    3.您能否提供最大和最小 ISNS 电压,请?

    问题很紧急、请尽快回复。
    感谢你的帮助。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、感谢您伸出援手。

    您能解释一下什么是适配器 A 和 A+吗?

    当将 R29更改为12M 时、它是可以工作的、对吧?

    频率越低、电感值可能就越低。 此外、电流检测引脚上的 RC 滤波器似乎太大。 您可以尝试减小滤波电容器(CX5?)

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

     适配器在 A+版本中增加了 OC 范围。

    1.客户在测量时设置20MHz 滤波器您是否认为这就是我们无法确定 OC 和 Vsense 的原因(发生在120mV~180mV 下的 OC 情况)

    2.目前 RC 滤波器的电容为330pF。

    谢谢。此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    机制是、如果 Rsense 上的电压超过阈值(典型值为150mV、最小值为120mV、最大值为 180mV)、MOSFET 将关断。 它将进入120mV 至180mV 之间的过流保护。

    因此、使用300kHz 和 Rsense = 12m、您的电路可以正常工作、对吧? 您能否也测量输出电压?

    请尝试将软启动电阻器 R1的值增加到10-100k 之间。 另外、请进一步将 C15减小至100p。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

     约 OC 电压范围为120mV 至180mV、我们能否知道该电压将触发 OC 状态多长时间?

     我们使用25m RSENSE 测试客户电路板。 但我们看到显示了超过180mV 的电压、持续了约5ms、但 Vout 仍正常。 时间是在 Tblnk 参数中定义的吗? 或 TPS40210需要更多时间进入 OC?

     并且、在我们将 RSENSE 修改为12m Ω 之后、客户的电路板当前没有问题(VSENSE 大约为160~170mV)。 但他们想知道为什么高于180mV 的高电压并未停止 TPS40210的输出。  

    谢谢。此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    达到电流限值后、可使用软启动电容器设置重新启动尝试之间的时间间隔。 计算公式见数据表第14页。 CSS=330pF 时、时间约为6uS。

    此器件最短接通时间为200ns。 因此、如果电流在一个周期的前200ns 内超出阈值、器件将无法关闭 MOSFET。 这可能是超过180mV 的原因。

    过流事件中不会停止输出。 切换仅在 shor 时间(使用 CSS 选择)内停止。 此时、输出由输出电容器提供。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

     有关电路的更多信息。 将 Rsns 更改为12m Ω 可以防止 OC 条件。 客户对设计还需要注意什么?  

     感谢您的友好帮助。

    此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我建议使用快速入门计算器检查设计:  SLURB11计算工具| TI.com

    随着开关频率的降低、电感器上的纹波电流会增加、因此如果之前没有太多裕度、则需要减小检测电阻值。

    输出电容相同时、输出电压纹波将增大。

    对于热问题、您可能还需要检查另外一件事:使用了哪种二极管? 肖特基二极管吗? 肖特基二极管是电容器、当它们关闭时、会在开关中注入电流尖峰。

    此致、
    布里吉特