This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要驱动72 LED 灯串和# 39灯串是什么是最好的地形

Guru**** 2520180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281321/need-to-drive-72-while-led-s-string-what-is-the-best-topography

主题中讨论的其他器件:StrikeTPS922055

我需要驱动72白色的 LED,并正在寻找有关最佳拓扑的建议,以驱动所有的 LED(串联,并联,混合)。

LED 规格

正向电压6.2V

驱动电流150 mA。

一次对所有 LED 具有调光功能将非常好、无需在不同亮度下控制不同的灯串。

将由 国际交流电源供电、但我可以考虑生成直流电压的电源。  选择种类繁多。  我正在寻找能够在成本和效率之间取得平衡的建议。   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将这条线转给显示照明部门。  此论坛适用于汽车照明。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayman:

    您的具体应用是什么? 是否需要独立控制72个 LED? 或者是否有任何串联?

    Br, Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不需要单独控制 LED、全局调光就足够了。

    此应用正在创建一个模拟太阳的高亮度灯泡(10000 Lm)。  计划开始使用 Samsung lm302d

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayman:

    由于您的输入是交流电源、在提出建议前、我需要检查三点、

    • 您的应用是否需要 PFC?
    • 您的应用是否有任何电压安全限制?
    • 您对调光有很高的要求吗? 您需要哪种调光方法? 4)模拟调光? 3) PWM 调光? 您需要的调光比是多少?  

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于认证原因、我更喜欢搭配现成的交流/直流转换器。  因此电源轨将是直流电压。

    我正在寻找有关理想拓扑(N 串联和 M 并联)的建议、以驱动如此多的 LED。

    我知道有这么多的选择、但我正在寻找能够在成本和效率之间取得良好平衡的建议。  调光方法目前开放

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayman:

    您可以查看 TPS922055。 其宽输入电压范围和大电流输出能力可支持不同的串联/并联 LED 组合。

    此致、

    周老师