This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146EVM:TUSB1146EVM 的项目文件

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, TUSB1146EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281905/tusb1146evm-project-files-for-tusb1146evm

器件型号:TUSB1146EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB1046EVM

是否可以接收 TUSB1146EVM 和 TUSB1046EVM 开发板的"Application Customization Tool"工程文件和二进制映像? 尝试在定制板上重新创建 EVM、但存在一些问题。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您接受我的友情请求、以便我将项目文件和二进制映像发送给您吗?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请求已接受。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的文件、但我似乎仍然有相同的问题。

    每当我插入 DisplayPort 转 USB C 电缆时、启用的 DFP 始终显示为"DP 功能性已禁用"。 是否存在未建立的连接?

    我们使用 TPS65987DDH  在 GPIO 模式下控制 TUSB1046 ALT 模式转接驱动器。 GPIO 似乎获得了正确的值、但显示结果始终不会显示。

    版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arian:

    我得到了 David 的默认项目、然后查看了项目文件。

    您能否尝试启用 DisplayPort 功能寄存器中的 DisplayPort 模式自动进入允许位?

    您是否还能获取交易的 PD 日志并共享它?

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我们解决了这个问题。 连接不正确。 我们所连接的器件上的 DisplayPort 接口需要反相热插拔信号。  

    谢谢。