This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS542A50:TPS542A50的问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281294/tps542a50-questions-of-tps542a50

器件型号:TPS542A50

尊敬的团队:

您能帮助查看以下原理图吗?

VCC_1V8
输入电压=12V
VOUT=1.8V
Iout=2.488 (最大值)
ILIM= 5.5A
频率= 1MHz

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:
    我正在处理此问题、将在本周结束时回到  

    谢谢!
    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 救世主,

    感谢您的快速回复。

    我已使用数据表查看它。 我方面没有问题。

    您能帮助今天回顾一下吗? 因为客户原理图需要在明天修复。

    非常感谢。

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy
    当您提到 VCC_1V8时 、它是片上的外部偏置电压 、因为当我看到原理图时、AVIN 由12Vin 供电
    您能解释一下吗?

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy
    我在演示部分通读了原理图、  

    1. SCL 和 SDA 是否有上拉电阻器?

    2.我假定负载阶跃为0.5A,发现 Cout 电容足够,

    如果阶跃较大 、则可能需要更多 Cout。

    谢谢!

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 救世主,

    很抱歉、我得不到您的观点。  
    您能解释得更清楚吗? 工作规范。  

    VCC_1V8
    输入电压=12V
    VOUT=1.8V
    Iout=2.488 (最大值)
    ILIM= 5.5A
    频率= 1MHz

     非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy
    查看原理图和所提供的信息后、我注意到了下面的一些问题:

    1.什么是 VCC_1V8?(它是轨的名称吗)  

    SCL 和 SDA 引脚是否具有上拉电阻器  

    3.要计算 Cout ,我们需要 Vout 波纹和瞬变,
    对于瞬变、我假定负载阶跃为0.5A、 如果负载阶跃高于我假设的值、则应用可能需要更多的输出电容  

    谢谢!
    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,救世主,

    我们感谢您一直以来的大力支持。

    1. SCL 和 SDA 是否具有上拉电阻器?是。
    2. 我假设负载阶跃为0.5A、发现 Cout 电容足够大、如果阶跃较大、可能需要更多 Cout。 谢谢。

    Iout MAX= 2.5,LOAD STEP=1.25,需要多少 Cout 电容器? 请告诉我? 谢谢。

    当您提到 VCC_1V8时 、它是片上的外部偏置电压 、因为当我看到原理图时、AVIN 由12Vin 供电
    您能解释一下吗?

    我不理解您的问题。 抱歉。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy  


    1.对于1.25A 负载阶跃、电流 Cout 就足够了。

    2. VCC_1V8是什么意思?

    谢谢

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结束语。  直接与 Jimmy 合作