This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:使用 PWM 驱动 EN 引脚以及每个通道的最大电流

Guru**** 1184580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS274160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282607/tps274160-use-pwm-to-drive-en-pin-and-the-max-current-for-each-channel

器件型号:TPS274160

TPS274160的 EN 引脚 PWM 功能?我想针对这款灯使用此芯片。

另外、每个输出通道的最大电流是多少? 数据表列出了1.35A、但未说明它是组合还是针对每个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维维

    是的、您可以对器件进行 PWM 控制。 对于高侧开关、主要是由于转换率/开关时间、开关频率通常在1kHz 达到最大值且占空比为50%。 如果超过此速度、我们建议为 PWM 使用低侧开关、为保护功能使用高侧开关。

    每个通道1.35A、但对于所有通道同时开启(每个通道同时输出1.35A):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我将电流限制设置为2.5A、这意味着我将所有通道的总负载电流设置为2.5A? 但在实际实践中、单通道输出是否仍会钳位到1.35A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维维

    如果将电流限制设置为2.5A、这意味着每个通道可能达到2.5A。 如果所有通道的所有电流限制同时达到电流限制、则流经该器件的电流为10A。  

    很多时候、电流限制设置为高于稳态电流、以考虑输出端的电容等因素。 当开关打开时、电流钳位在较高的电流电平、直到电容器被充电、然后下降到非电流限制稳定状态。

    此致、
    时间