This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:内部 LDO 的功耗

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282554/bq76930-power-consumption-of-internal-ldo

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ76940

我对前15个电芯使用25节电池组、我使用 BQ76940 IC、而对于剩余的10个电芯、我使用 BQ76930 IC、但现在我看到我的10个电芯放电速度快于前15个电芯。  
现在、根据我在电路中看到的分析、IC 中有两个 LDO、即数据表中未提供两个 LDO 的内部 LDO 和外部 LDO 功耗、请有人帮忙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smit、您好!

    则可以使用单个 LDO、即 REGOUT。

    LDO (REGOUT)由 REGSRC 供电、因此所有电流消耗都将来自 REGSRC。  这意味着、理想情况下、所有电流都来自电池组顶部、以最大限度地减少不平衡。 根据数据表、REGSRC 的 IQ 似乎为~10uA。

    如果连接底部 REGOUT 时的负载高于顶部 IC 时的负载、则可能需要使用额外的电路来补偿消耗、以平衡电芯。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙