This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:电气负载 CC 和 CR 模式

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR54410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283209/lmr54410-electrical-load-cc-and-cr-mode

器件型号:LMR54410

大家好、

我的客户使用了电子负载测试 LMR54410、他们想知道为什么 CC 模式下的电气负载在 CR 模式下打开电源时不下降到0A?感应电流在 CR 模式下下降到0A?  

您通常建议测试使用哪种模型? 谢谢!

CC 模式:Vout=5V、Iout=1A

CR 模式: Vout=5V、5 Ω

原理图:

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy。

    CC 模式将向负载端直接添加1A 的电流、因此在启动过程中、负载端已经有1A 的电流。  我们通常使用此模式进行测量。  这两种模式的波形在稳态下应保持一致。 谢谢。

    奥罗拉