This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:从输出到输入放电

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282197/tlv62130-discharge-from-output-to-input

器件型号:TLV62130

大家好、

目前、我们正在使用 TLV62130器件。 根据我们的应用、当没有 VIN 时、Vout 引脚上会生成电压。 我们只是想确认内部存在的二极管是否支持反向路径阻断。  

根据数据表、我看到的是2 NMOS、它允许反向电流流动。 请告知我们这是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sai!
    在 Vout 中加入电压时、Vin 就会按照高侧 MOSFET 体二极管的二极管充电。 您最好禁用器件。 我想知道为什么客户有这样的特殊应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 当前 EN 被上拉至 VIN 引脚。 因此、我们不确定这是否会导致开关的任何启用错误。 此处的应用是 、当开关输入端出现电源故障时、为开关电源轨的输出电压提供超级电容器备用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 Vout 有何价值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、shuai、

    输出电压为4V、输入电压为5V、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于输出、它会让 VIN 高于 UVLO。 它将进行开关。

    www.ti.com/.../slvafd6.pdf