This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01A-Q1:关于 PSRR

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01A, TPS628502-Q1, TPS62A01A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279921/tps62a01a-q1-about-psrr

器件型号:TPS62A01A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62A01ATPS628502-Q1

大家好、

是否具有 f = 10kHz 至 f = 20 MHz 的 PSRR 值?

此致、

庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji-San:

    感谢您联系我们。

    通常、降压转换器具有高 PSSR。 但是、我们没有此器件的 PSSR 数据。

     客户应用中的 PSSR 要求是什么? 他们打算在什么应用中使用 TPS62A01A?

    此致、

    Excel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    上方是目标 PSRR。 这是雷达应用。

    此致、

    庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji-San:

    明白了。 TPS62A01A-Q1只能支持1A 负载电流。 我们是否可以对1.0V 电压轨、2A 负载使用2A Trek (TPS628502-Q1)?

    顺便说一下、您能否分享有关此机会的项目信息?

    客户

    项目名称

    启动日期

    应用/EE

    终端客户

    试运行日期

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    当然、我的 Mile Stone 与 PMIC 比较。

    我不能提它,因为这里是公开论坛。 但是、我已经就这些主题联系了您的团队。 您可以轻松找到它。

    此致、

    庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji-San:

    我懂了。 如果没有进一步的查询,可以关闭此线程吗?

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    好的。

    此致、

    庄司