This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:升压电路不工作 LM5122

Guru**** 2924930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278780/lm5122-boost-circuit-is-not-working-lm5122

器件型号:LM5122

大家好!

设计参数如下所示。 输出 MOSFET 未被触发(关断模式)、输出电压应为51V、但测量值为41V。 如有任何这方面的帮助,将不胜感激。

设计参数:

输入电压35-51V

VOUT 65V@ 12A

测量的电压:VIN 41V、UVLO = 1.77V、VCC = 7.6V、BST = 51V、VOUT = 41V、 FB = 0.75V

可以在此处下载升压电路和原理图文件。

下载 升压电路

下载原理图

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 BHARGAV Italia、

    从原理图来看、我乍一看都看不到一个一般故障。 您能否添加一些示波器测量值、尤其是在您打开电源时来自 VIN、VOUT、UVLO 和 SS 的测量值? 请放大任何可疑的内容。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte:

    感谢您抽出时间查看我的帖子。 我已将上述引脚的测量值附加在此处。 您能建议您是否发现有问题?

    CH1=SS、CH2= UVLO、CH3= VOUT

    CH1=VIN、CH2=SS

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 BHARGAV Italia、

    似乎有些东西会导致软启动定期反复地放电。 软启动通常需要充电、然后继续充电。  

    看起来像是断续模式、请检查 R5是否为正确的值、并尝试测量 R5上的压降。  

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已验证 R5是否为0.002欧姆。
    R5上测得的电压。 电压 可以忽略不计。
    已按照文档添加电流检测滤波器。 没有区别。
    已尝试通过将 RES 接地来禁用断续模式。 无差异
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 BHARGAV Italia、

    请测量 VCC 和栅极信号、并将 SS 作为基准。 请始终以 IC 的 GND 为基准测量信号。

    您可以尝试将 UVLO 提高一点、以检查这是否有任何变化。

    进行测量时、您是否开始加载? 如果需要、您正在使用哪个负载?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte:

    启动至120欧姆电阻负载
    在中、42伏时将 UVLO 增加到了3.8V。 没有任何变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bhargav Italia,

    此示波器图上显示了哪些信号?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即 CH1=SS、CH2=Vcc、CH3=LO、CH4=HO

    抱歉、我忘了提及这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bhargav Italia,

    SS 连接至恒流负载。 我不明白为什么会永久充电和放电。 您能否保留测量信号并放大到第一次启动尝试?

    另一方面、我想知道是否有任何东西损坏了 IC。 您是否有可能有第二个可以检查的电路板?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过几款 IC 来解决同样的问题。 我将尝试建立不同的板、看看我是否得到相同的结果。

    这是 SS 信号的第一次尝试、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bhargav Italia,

    信号2是否仍然是 VCC? 为什么这么低? 请始终测量填充信号的显示方式。 当 SS 突然被上拉时会发生什么情况? 这是在 SS 慢慢升高然后突然被拉得非常高之后发生的每一次吗?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是正确的 、我 不小心将通道2连接到 UVLO。

    这是 Ch1 = SS Ch2 =Vcc Ch3 =LO Ch3 = HO 时的波形

    噪声脉冲仅在第一次尝试一两次启动时出现

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhargav:

    从 SS 开始、IC 似乎会一遍又一遍地重新启动。

    您能否共享稳态波形? 您可以共享布局吗?

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意重新启动。 您希望看到什么稳态波形?

    这是 TI 高精度实验室  

    电路板布局

    前部铜

    底面铜镜像

    顶部元件

    镜向的底部零部件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhargav:

    这是 Ch1 = SS Ch2 =Vcc Ch3 =LO Ch3 = HO 时的波形

    噪声脉冲仅在第一次尝试一两次启动时出现

     

    [/报价]

    我想知道 HO 的参考是什么? HO-SW 或 HO-AGND?

    请分享 SS、HO-SW、LO、RES 波形。

    从布局可以看出、您没有遵循 CSN 和 CSP 的开尔文连接。

    此致、

    冯志