This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:采用 uC 技术的高电流感应

Guru**** 2540840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277444/bq76942-high-current-sensing-with-uc

器件型号:BQ76942

考虑地、BQ76942具有自己的 带 SRP 和 SRN 的电流感应功能、允许在+-200mV 范围内(故障电流较高时)测量电流感应电阻器。

在我的应用中、低侧电流检测电阻是不可行的。
我需要能够测量250A 峰值(故障电流)和大约100A-175A 连续电流(最大@26Vbat)。
使用1mR 的电流检测电阻时、该电阻将消耗大约30.6W 的功率和62.5W 的峰值功率-由于此类检测电阻的空间限制、这是不可行的、只是不能 持续存在这种功率损耗。

我当时想、如果可以通过电流检测路径将功率损耗保持在较低水平、但仍设法使用 BQ 功能。

1.是否可以 使用 BQ754电流检测引脚,但使用 霍尔效应电流传感器(<100UR 串联电阻),将其连接到微控制器,并通过 I2C 将电流值传送到 BQ76942 ?

这种方式,我希望保持 BQ 关于当前和仍然能够使用内置功能?

2.仍然使用霍尔效应 电流传感器,但将其输出范围(+-5V )转换为+-200mV 的 BQ72V SRP 和 SRN ?
我认为这更加"自主"、如果 uC 发生信号、仍然可以测量电流。


根据您简陋的经验、在感应大电流时、是否有其他解决方案能够使功率损耗超低但仍具有 BQ 的保护和测量功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahto:

    我们通常建议实现较高电流的解决方案是减小检测电阻的值。 这将减少电阻器上的功率耗散。 此外、并联使用多个较大的电阻器将允许在电阻器上分配功率耗散、同时保持电压不变。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    当然、并联 可以降低 电路中单个组件的耗散、
    但总的来说、我仍然具有较高的功率耗散、我想降低它。

    再次输入数字。 为了使用 BQ SNS 引脚进行测量、例如100A、我可以使用
    0.2V/100A = 2MR 电流感应电阻器。 这将消耗20W 功率!
    并联10x 会将一个20mR 感应电阻器的功耗降低至2W、但我仍然需要20W 的功耗来获得100A 峰值的0.2V 满量程测量。

    我当时想、如何使用100UR 电阻器(1W @100A)(我 之前已经提供过)之类的器件、让外部传感器将到 BQ SNS 输入端的电压降放大到其建议范围(+-0.2V)...

      使用 uC 完全在外部进行电 流检测、但将电流传输到 BQ...

    -这两种情况中是否有任何一种会影响 BQ752是否能够"自主"采取任何过流/放电保护措施?

    从根本上说,我试图了解是否不使用 BQ 的 SNS 引脚,我是否必须实施外部方法来使用主机 uC 切换保护 FET ?
    固件是否可以仅将电流通过 BQ 而 BQ 仍然能够实施其保护?

    抱歉、我还没有玩过那么多 BQ 软件。

    (已更正计算误差)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahto:

    将电阻降低到0.5 m Ω 是可行的。 电流为100A、相当于检测电阻两端的50mV 电压、因此根本不需要放大电压。

    ADC 的+/-200mV 范围不应是电阻器两端的目标电压、这是一个限制。 所需的电压应低得多、以便超过预期电流的任何高电流事件(短路或瞬态)都保持在限制范围内、并可由器件正确检测。

    值得注意的是、ADC 阶跃大小约为7.6uV、因此通过减小 ADC 增益来匹配较低的电阻、不会有太大的精度损失。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、很好知道、我不一定要使用满量程、当然。 BQ 允许设置不同的电流增益、根据所定义的要测量的最小允许电流、可以相应地设置感测值。   
    基于此、我目前已稳定使用两个并联300uR、这将产生更可控的功率耗散。
    谢谢!