请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220 大家好、TI 支持团队
我们收到了客户的以下查询。
应用:狗保健设备
适用产品:BQ27220
[问题]
1.充电时蓄电池电量不正确
2.放电时电池电量不准确
3.电池电压的测量是准确的。
4.在放电时重新启动时,电池电量(%)不会保持不变,且显示较低。
5、放电时~的流耗测量值比万用表的流耗高2 μ A 3mA。
请分享您的个人电子邮件地址、我们会将电路图和测量数据发送给您。
谢谢。
此致、
MJ