This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900EVM:应用电路观察到的更高静态电流

Guru**** 2811875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, TPS63900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282913/tps63900evm-higher-quiescent-current-observed-with-application-circuit

器件型号:TPS63900EVM
主题中讨论的其他器件:TPS63900

我计划在新产品中使用 TPS63900、目前正在进行该产品的概念验证。 该产品具有无线蓝牙 收发器、通过2节 AAA 电池至  TPS63900EVM 供电。

收发器器件消耗的平均电流为65uA 、但两者之间是降压启动时、我观察到150uA。

断开收发器时(在上面的块中标记为 OTN)、电池耗电量接近82uA、远高于数据表中列出的 IQ。

但后来发现、从电路中移除 C_sup 会使降压升压的平均静态电流降至0.29uA。

C_sup 是一个470mF 超级电容器、连接0.4 Ω ESR、用于能量收集模式的供电。 并且两个肖特基二极管应在可用时切换电压源。  

在我的实验中、C_sup 未因外部功率窃取而充电、并且输入保持开路。

我不明白为什么超级电容器会在存在肖特基二极管的情况下消耗电池中的电流

当我在路径中使用不同品牌的降压/升压时、未观察到此问题。 在组装/不组装超级电容器的情况下、该电路的静态消耗是恒定的。

都不知道这里可能有什么问题。

连接带有和不带有超级电容器的电流消耗波形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Badu:

    似乎 这个超级电容器有80uA 的连续偏置电流。 您是否曾尝试测量在移除连接在 Bubo 转换器和 supre 电容器之间的二极管或只是更改为另一个 PN 时的电流。

    此致

    陶氏