This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计充电电路(输入5V、输出3.6V/1A)

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279807/design-a-charging-circuit-input-5v-output-3-6v-1a

主题中讨论的其他器件:TPS631000

大家好、我的客户希望设计一个简单的电池充电电路以及充电器 IC。 我想知道我们是否有这样的直流/直流转换器 可以在 特定时间段内满足恒流输出要求。 或者充电电路是否有任何设计参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我很好奇、这适用于哪种 EE?

    您是否有充电电路的基本方框图?

    同时、让我来看看我是否能找到一些参考资料...

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    该电路专为备用电池充电而设计。 主电源轨(5V)通电时、备用电池将充电。 当电源轨未通电时、电池放电以为电源轨供电。  

    我的客户不想使用充电器 IC、并且想要一种可降低成本的分立式解决方案。 我 还想知道是否有其他更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我会在下周早些时候与您联系。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    非常感谢您的耐心。

    我做了一个快速研究、看起来我们可能没有适合您的应用的正确解决方案。 最好使用降压/升压转换器。

    请参阅此 参考设计 以加深理解。

    我将您重定向至 BCC 团队。

    感谢您的联系。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  Febin

    由于它是5V->3.6V 降压充电器,  降压转换器应该是更好的选择吗?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    此电路专为备用电池充电而设计。 主电源轨(5V)通电时、备用电池将充电。 当电源轨未通电时、电池放电以为电源轨供电。  [/报价]

    根据上面的解释、我认为降压-升压更好。

    此外、我们没有可以为电池充电提供精确 CC 的器件、也没有具有输入电流限制的选项(可能这是一种选项)...

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的关注。 正如 Febin 所说、有没有基于直流/直流转换器的解决方案可以实现电池充电的 CC 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    正如 Febin 所说、 直流/直流的基准电压精度对于大多数直流/直流稳压器而言都是±1%甚至更差、这对您来说是可以接受的吗?

    我基于 TPS631000进行了仿真、以获得可调 CC 输出。 请参见下面的幻灯片。 我不知道这对你是否合适。

    e2e.ti.com/.../LED-driver-with-BUBO-converter.pptx

    此致

    陶氏