请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5088 嗨、团队,
我的客户设计 LM5088-2参考 以下原理图、当 感应电流为12A 且未达到保护值14A 时、 会出现断续模式、如下图所示。
但是、更换芯片后、此行为将恢复正常。 您能帮助提供一些建议吗?
CH1:感应电流;CH2:Hg 引脚至 SW 引脚电压;CH3 :RT/SYNC 引脚5至 GND 电压;CH4:RAMP 引脚至 GND


此致、
常春藤