This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798BKUPEVM:更新故障寄存器

Guru**** 2534480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280667/bq25798bkupevm-updating-of-fault-registers

器件型号:BQ25798BKUPEVM

尊敬的 TI:
我已经能够运行 EVM、但尝试模拟硬件故障。 尽管硬件做出相应响应、但故障寄存器不会更新。
我在这个问题上需要帮助。
我还有一个问题:仿真硬件故障并在故障寄存器中获得准确响应的更好方法是什么?
此致、
A·阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    故障标志在被读取后被清除。  状态标志报告当前状态。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仿真硬件故障的步骤有哪些? 您能为它提供指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed、

    能否举几个例子、说明硬件故障是什么意思?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在 VSYS 上创建过压?
    如何在 VSYS 上创建过流或短路保护?
    如何在 VAC1、VAC2、VBAT 和 VBUS 上产生过压?
    如何在 IBUS、IBAT 和转换器电流上产生过流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是我感兴趣的故障。 我想手动创建这些故障、以便可以在相应的寄存器中读取其状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed、

    关于1、对于 IC 电源、使用带有串联二极管的电源、以施加高于 SYS 电压的电压。  发生的唯一情况是转换器停止开关、直到达到20V 的绝对最大值以上、然后会损坏。

    关于2、通过短导线在靠近 IC 的位置使用一个小电阻(例如0.1欧姆- 0.01欧姆) SYS 进行接地。  这是很困难的、因为如果导线太长或短路发生得太快、则低于接地的电感振铃会损坏 IC。

    关于3、与 VBAT 为1时相同。  对于 VBUS、同样的概念和保护机制是关闭外部多路复用器 FET。  在 VACx 或 VBUS 上施加超过30V 的电压会损坏 IC。

    关于4、虽然数据表中未列出、但是每个转换器开关的 Q1和 Q4逐周期电流限制最小值为7.5A、Q2和 Q3的逐周期电流限制最小值为10A。   在 Forward/Charge 模式下、还有 IBUS OCP 和输入电流限制(IINDPM)。  有一个位用于禁用 IINDPM。  然后、您可以在 SYS 上施加短期瞬态负载(以防止热稳压器跳闸、除非您也想跳闸)、该负载将跳闸 IBUS OCP。  然后、您可以禁用 IBUS OCP 并应用持续时间较长的瞬态负载、该负载可逐周期电流限制跳闸。  对于反向/OTG 模式、具有 IBAT (放电) REG、IBAT OCP 和 OUTPUT IOTG (VBUS 引脚的 IBUS)电流限制。  有一个位用于禁用 IBAT OCP、该位会在跳闸时缓慢关闭外部 BATFET、但您无法禁用(仅禁用最大输出) IOTG 电流限制。  因此、在 VBUS 上施加负载可能会先于任何其他因素使 IOTG 电流限制跳闸。  为了逐周期电流限制跳闸、您可以尝试从 PMID 引脚拉取负载、但这不是实际的配置。

    希望 这对您有所帮助。

    此致、

    杰夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将相应地进行测试、然后我们会给您回复。
    感谢你的帮助。 这意味着很多。