This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899-Q1:可调检测阈值版本的负向输入阈值

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282441/tps3899-q1-negative-going-input-threshold-for-adjustable-sense-threshold-version

器件型号:TPS3899-Q1

  TPS3899DL01DSERQ1可调感测阈值的负向输入阈值是否有最小值和最大值?   

数据表仅指定了典型值、不 支持计算电压跳变点的上限和下限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    可以根据负向输入阈值精度(如下图以及电气特性表中所述)来计算最小值和最大值。 在您的情况下、最小值= 0.505 * 0.975 = 0.492V (最小值)、最大值= 0.505 * 1.025 = 0.517V (最大值)

    谢谢。
    约书亚