This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24710:行为澄清

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281615/tps24710-behavior-clarification

器件型号:TPS24710

您好、

客户使用了 TPS24710、可以看到断电期间 Vin 会发生波动。 在我看来、负载的下降速度可能比 EN 下降到 UVLO 以下以及对输入的能量回驱动慢。  

他们试图在 EN 到 GND 之间添加电容、但不再出现这种症状。  

您能否告知可能发生了什么情况? 添加 CAP 权变措施是否可行? 是否有副作用?  

此致、

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    客户实施的解决方案是合适的。 没有副作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    您能否说明一下我们为什么会  在断电期间看到 Vin 波动?  

    谢谢。

    阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    EN 引脚具有50mV 的小迟滞。 这会在器件进入 UVLO 并立即从 UVLO 中时在 VIN 上引起抖动。

    因此、 始终建议在 EN 引脚和 GND 之间放置1nF 至10nF 陶瓷电容器。 您可以参阅 EVM 用户 指南。