请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 您好、TI 专家
客户正在使用 BQ76942、并有一些问题。
它针对 BMS 和 MCU 采用单独的结构。
我们不使用 OTP、也不会在启动期间初始化 BMS 以用于运行。
不过、在断开与 MCU 的通信大约30秒后、似乎进入睡眠模式。
我们正在进行认证、但当尝试仅对电池组进行测试时、它会在通信中断约30秒后停止工作。
q1)我想让它持续保持活力... 有办法吗? (用于身份验证测试...)
Q2)进入睡眠模式时、它是否可以在没有通信的情况下充电和放电?
请检查。 谢谢你。