This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:有关 BQ76942'睡眠模式的问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282491/bq76942-questions-about-bq76942-s-sleep-mode

器件型号:BQ76942

您好、TI 专家

客户正在使用 BQ76942、并有一些问题。

它针对 BMS 和 MCU 采用单独的结构。

我们不使用 OTP、也不会在启动期间初始化 BMS 以用于运行。

不过、在断开与 MCU 的通信大约30秒后、似乎进入睡眠模式。

我们正在进行认证、但当尝试仅对电池组进行测试时、它会在通信中断约30秒后停止工作。

q1)我想让它持续保持活力... 有办法吗? (用于身份验证测试...)

Q2)进入睡眠模式时、它是否可以在没有通信的情况下充电和放电?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    当电流幅度低于用户定义的阈值时、器件进入睡眠模式。 可通过清除(0)该位来完全禁用睡眠模式。 设置:配置:电源配置[睡眠]

    设置(1) 设置:FET:FET 选项[SLEEPCHG] 将允许 CHG FET 在器件处于睡眠模式时由电荷泵导通。  

    DSG FET 默认在 SLEEP 模式下使用电荷泵、但您可以通过检查是否将该器件配置为不用于源极跟随器模式 设置:FET:Chg Pump Control [SFMODE_sleep] 位被清零(0)。  

    此致、

    马克斯·韦博肯