This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:应用问题。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281303/bq76942-applical-issue

器件型号:BQ76942

大家好、

使用 BQ76942 AFE 时、会存在一种随机现象、即充电和放电过程中由 CHG 和 DSG 控制的充电和放电 MOS 的断开和恢复异常。 在此期间、软件并未主动发送断开连接命令。 在调试过程中、发现发生这种现象时、错误报告了短路故障(SCD)、MOS 被切断。 随后、AFE 的短路保护(SCD)配置和 AFE 的所有保护功能配置均关断、但这种现象仍然存在。 是否不允许该 BQ76942 AFE 同时充电和放电? 或者在哪些情况下可以同时进行充电和放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    您能否分享您的寄存器设置以便进行分析?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有关 FET 的寄存器串行环如下:

    REG_FET_ENABLE (0x0022)= 0x01;
    MEM_FET_OPTIONS (0x9308)= 0x0E;
    MEM_ENABLED_PROTECTION_A (0x9261)= 0x00;
    MEM_ENABLED_Protections _B (0x9262)= 0x00;
    MEM_ENABLED_PROTECS_C (0x9263)= 0x00;
    MEM_CHG_FET_Protections _A (0x9265)= 0x00;
    MEM_CHG_FET_Protections _B (0x9266)= 0x00;
    MEM_CHG_FET_Protections _C (0x9267)= 0x00;
    MEM_DSG_FET_Protections _A (0x9269)= 0x00;
    MEM_DSG_FET_Protections _B (0x926A)= 0x00;
    MEM_DSG_FET_Protections _C (0x926B)= 0x00;
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Jacket、

    您可以通过读回寄存器的内容来确认是否正确写入这些寄存器吗? 如果器件仍触发 SCD、则在写入设置时可能会出现错误。 您还可以提交逻辑分析仪捕获数据供我们查看。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    这可能不是由 SCD 引起的、因为关断 SCD 保护后、在充电和放电的工作条件下、DSG FET 仍然会在没有发送断开命令的情况下被随机断开、而且这个问题在单独充电或放电时不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Jacket、

    您能分享一下您的原理图供我们检查吗?

    如果您尚未阅读、我建议您还查看  采用 BQ76952电池监视器系列的并行路径 应用手册、以了解您的设计中是否尚未进行考虑。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    我昨天发现了原因、在 DSG 和 CHG FET 未被更改时、FET 状态寄存器(0x7F)为我提供了错误的状态、因此我发送了错误的值来根据 FET  状态寄存器设置 FET 控制寄存器(0x0097)。 我不确定 FET 状态寄存器是否有时由于软件 IIC 通信错误而不正确、或者实际上已更改。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Jacket、

    它 听起来像是通信错误。 您是否已检查进入主机处理器的信号、以查看在接收 FET 状态寄存器时是否有任何错误。 最好的方法是使用逻辑分析仪。 您还可以提交逻辑分析仪捕获结果供我查看。

    此致、

    马克斯·韦博肯