This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:闪存配置

Guru**** 2602685 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281167/bq34110-flash-configuration

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQ33110

BQTeam 您好:

我在配置 BQ34110电量监测计时遇到一些困难。 我使用3节镍氢电池组。

当我读取 voltage with voltage ()命令时,这不会返回好电压: 22800 mV 而不是3320 mV。

此外、电池状态即使在具有负电流时也保持在0x00。

我附上了 gg 文件。 您能验证一下 吗?

要配置闪存,我使用以下步骤 :

  • CAL_TOGGLE (0x002d)
  • 写入所有闪存数据
  • 复位(0x0041)
  • CAL_TOGGLE (0x002d)

这是最好的方法 吗? 我在 STM32上工作、还没有演示板。

谢谢、此致、

e2e.ti.com/.../data.gg.csv.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Estelle、

    您能否确认您已针对此电量监测计成功执行了学习周期?

    此外、如果在配置闪存时遇到问题、请尝试使用 bq33110技术参考手册中的以下格式:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluubf7 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    感谢您的答复。 现在、我可以在闪存中写入和读取。 进行写入时、我在 MACData 中反转了数据的含义、这就是为什么闪存未正确配置的原因。

    现在、当我读取电池状态时、在放电模式下、我使用振荡器直接读取0x0001。 这是否意味着 DSG=1或 batlow=1 (小端字节序作为 voltage ()命令)?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Estelle、

    正确、这将读取为00 01、其中 DSG = 1。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺