This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289EVM:无法与 USB2ANY 连接

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289EVM, USB2ANY, TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281955/tps55289evm-unable-to-connect-with-usb2any

器件型号:TPS55289EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYTPS55289

TPS55289EVM 和 USB2ANY 未连接。 有什么原因吗?

下载以下内容。

・TPS55289_1.1.0_installer_win

・μ m slvc695

关于 USB2ANY Explorer、即使您更改了固件位置、它也不会连接。

此外、还根据硬件设置说明设置跳线引脚。

是硬件问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。

    现在是什么 MODE 引脚连接? 您是否尝试过自动连接来交换 I2C 从器件地址?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我还尝试了自动连接。

    此外、即使将 PIN 更改为 VCC 或 AGND 也没有变化。

    我们将向您发送通信波形。

    还有其他地方需要检查吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCC 电压是否正确? 您还可以拍摄经过测试的 EVM 的照片吗?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    VCC 电压选择内部 LDO。

    当我测量电压时、没有电压。

    该 EVM 是否需要外部电源?

    我将向您发送 EVM 的照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉

    我在上面说过、没有 VCC、但这是一个测量误差。

    我能够确认输出了5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 VCC 输出5V、则应该可以 连接到进行 I2C 连接。

    您可以将 I2C 地址输入到0x74并尝试一下吗?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我成功连接了它。