This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561EVM-011:BQ27Z561EVM-011套件中用于锂离子聚合物电池的化合物 ID

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282165/bq27z561evm-011-chem-id-for-li-ion-polymer-battery-in-bq27z561evm-011-kit

器件型号:BQ27Z561EVM-011
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好,我正在使用  锂离子聚合物电池,我得到了 chem id 2682 Form GPC 报告,它是为 LIMn2O4工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harshit、  

    当您使用 GPCCHEM 工具并且获得 chemID 匹配时、您需要确保 DOD%误差小于3%。 如果 chemID 2682的 DOD 误差小于3%、则这应该没问题。  

    此致、  

    Jonny.