This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A:器件未上电时、可承受的最大电压为 HI 和 LI 引脚

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282759/ucc27201a-the-max-voltage-can-hi-and-li-pin-bear-when-the-device-is-not-power-on

器件型号:UCC27201A

大家好、

我的客户正在使用我们的 UCC27201A。

您能帮助检查器件未上电时 HI 和 LI 引脚可以承受的最大电压吗?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    无论 VDD 电压电平如何、LI 和 HI 输入都可以承受高达20V 的绝对最大输入电压。 通常、在数据表额定值中、如果控制输入信号被限制在等于或低于 VDD 的电压电平、它将在参数表中如此陈述。

    请按绿色按钮确认此操作是否解决了您的问题。 这将有助于我们跟踪活动。

    此致、