This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3:三相交流输入范围?

Guru**** 2506835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282132/tpsf12c3-3-phase-ac-input-range

器件型号:TPSF12C3

大家好、

客户是否想知道 TPSF12C3最大交流输入是什么?

客户规格为180VAC~528VAC。

但是从另一个视图
是否可以使用相同的电感器尺寸但减少匝数和增加导线直径以提高效率? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    检测和注入 Y 电容器可实现从线路电压到低压 AEF IC 的电压阻断、但可能需要在528VAC 下使用 Y1级电容器。 我们通常对标准240VAC 应用使用 Y2等级的电容器。

    通过减少匝数来降低电感和铜损耗是没有问题的。 如果您将 LCM 目标为标称值的25%、则这相当于匝数的一半。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    谢谢! 我想知道这款新产品是否与其他客户有过成功的经历。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、完全可以。 我也给了你一个 PM。