This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5170, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277169/lm5176-lm5176

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: LM5170LM5177

尊敬的 & TI 团队:
感谢您对 LM5176的支持。  

我们想知道、我们如何将 LM5716在0.5A 至20A 的恒定电流模式下用于电池充电器。


这意味着、如果我们将过流限制保持在20A、则我们要通过外部电路将此输出电流从0.5更改为20A、并且假设该外部电路将电流设置为10A、则 LM5176应提供10A 的电流。 超过10A 的电流、也无法对其进行 但不应关闭输出电压。

您能否介绍一下需要使用 LM5176 IC 添加哪些额外电路来实现恒流模式。
等待您对相同内容作出快速响应。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    感谢您使用 E2E。 请给我们一些时间来研究这一点。

    我会回到你身边,直到这一周结束。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:
    谢谢你的答复。
    当然、我们已经提到过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    LM5176为电池充电等恒流应用提供可选平均电流调节环路。 为此、使用了 ISNS+和 ISNS-之间的检测电阻。  您可以使用外部电路来调节此电阻。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:
    正如您说过的使用 ISNS+和 ISNS-我们可以将其用于恒流应用。  
    您能否使用此值来确认我们是否能够满足我们的要求? (专门用于"甚至需要比设定电流(10A)更大电流(大于10A)的负载)。
    如果是、
    1) 您能分享一下我们 需要添加额外的外部电路 使用 LM5176 IC 实现恒定电流模式。
    2)  此外、正如我提到过的、我们希望 "可调节恒流功能"(0.5A 至20A)  
      需要添加共享外部电路时、请考虑这一点。

    我们可以在 ISNS+和 ISNS-之间添加检测电阻。


    为清楚起见、 我们再次在此处提出一项共同的要求:我们如何在0.5A 至20A 范围内的恒定电流模式下将 LM5716用于电池充电器。
    这意味着、如果我们将过流限制保持在20A、则我们要通过外部电路将此输出电流从0.5更改为20A、并且假设该外部电路将电流设置为10A、则 LM5176应提供10A 的电流。  超过10A 的电流、也无法对其进行  但不应关闭输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    您的应用是否需要降压/升压转换器? 如果不能、升压或降压就足够了、我建议使用电流控制器 LM5170。 如需升压/降压、可使用感测电阻器设置 LM5176恒定电流、如前所述。 挑战在于如何实现可调节的恒流。 您必须构建外部放大器电路并将信号馈入 FB 引脚。 则可以使用 Poi 调节电流。 您可以查看 LM5177数据表中的该原理图以供参考:

    很遗憾、我无法帮助您设计该外部电路。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:
    谢谢您的





    讲解。 您的应用是否需要降压/升压转换器? =>是的、我们都是(降压+升压)转换器。 您可以查看 LM5177数据表中的该原理图以供参考: =>当然、我们会检查并联系您。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:
    您能否再次确认外部放大器输出是否应连接到" FB"或"COMP"  是什么?
    因为在 LM5177 (上图共享)中它显示了 COMP 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar Kanki、

    这两种方法都是可行的、但如果不管怎样使用外部放大器、您也可以直接馈入 COMP。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brigitte:
    表示、我们将共享原理图以供您审阅。
    谢谢!