This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:设计参数问题

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282268/bq25628-design-parameter-question

器件型号:BQ25628

您好、

我的客户询问 ILIM 和 TS 值。

我们是否支持其他 TS 电阻器值? 是建议值。

关于 ILIM 值、  

Vilim 默认值为4.6V、Kilim 为2500 Aohm

客户以500mA 的形式提供 Iin、

我们将得到 Rilim 28.7千欧姆、我的计算是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:  

    请查看我的评论如下。  

    Unknown 说:
    我们是否支持其他 TS 电阻器值? 或10千欧姆仅为建议值[/报价]

    您是询问 NTC 热敏电阻是10千欧的热敏电阻、还是询问 TS 电阻网络的 RT1和 RT2电阻器?  

    对于 ILIM 电阻器、RILIM 应为5k Ω 以设置500mA 输入电流限制。 [ 500mA = 2500/5000]  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要询问 NTC 热敏电阻的相关情况、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:  

    我们强烈建议客户在其设计中使用10k Ω NTC、因为 TS 功能专门用于103AT 热敏电阻等10k Ω NTC。  

    此致、

    加勒特