This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656EVM-021:TSREF 引脚与#39;t HIGH

Guru**** 1555290 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79656EVM-021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282559/bq79656evm-021-tsref-pin-isn-t-high

器件型号:BQ79656EVM-021

我使用的是 BQ79656EVM-021 和 BQ79600EVM-030 (桥评估板)  

BQ79656EVM-021评估板与  采用菊花链协议的 BQ79600EVM-030相连

软件- BQAutoEval

我想通过安装在 PCB IT 自身上的 NTC 读取 Temperature (BQ79656EVM-021 ),因为它可以使能 CONTROL 2寄存器中的 TSREF_EN 位。

现在、我的问题是 TSREF 引脚不是高电平,  

请让我知道我还需要做些什么才能使它工作。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已正确唤醒并自动寻址器件、以确保它们已开启并正在通信? 在执行任何寄存器写入之前、必须先完成此步骤。 我也建议在 GUI 中使用脚本功能、并且确实需要手动写入数据。

    谢谢。
    蔡斯