主题中讨论的其他器件:BQ79616、、、 BQ79656-Q1
您好、专家!
我目前正在使用 BQ79616 IC 设计电池管理系统(BMS)。 我知道这个特定的 IC 没有内置的电流检测功能。 我的设计包括一个由7个串联电池模块组成的模块化系统。 我的目标是监控每个模块的电流消耗。 如果任何模块消耗的电流超过预期、我需要能够将其关断或可能将其旁路掉。
为了避免将每个分流电阻器直接连接到主控制器卡、我正在考虑向每个从 BQ79616电路板添加一个微控制器。 在继续使用此方法之前、我有几个问题:
- 您认为是否建议对每个 BQ79616使用单独的微控制器进行电流检测? 如果是、您能否推荐一款与 BQ79616兼容的 TI 微控制器?
- 此外、TI 产品系列中是否有将 BQ79616的功能与电流检测相结合的其他 IC?
感谢您的见解和建议。 我们期待利用您的专业知识增强 BMS 设计的稳健性。
此致、
巴图汉