This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952温度检测问题

Guru**** 2417370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280436/bq76952-bq76952-temperature-sense-issue

器件型号:BQ76952

您好  

开发出符合 BQ76952的客户设计。  BQ76952温度测量设置的内部上拉电阻为18K。 从数据表中、我们知道上拉电源为1.8V。

如果外部温度为25°C 且 NTC 的电阻为10K、则 TS1 (使用 TS1通道测量温度)引脚的分压值应为640mV。 不过、用万用表测量的实际电压值约为30mV、该值不稳定。

TS 电路如下所示:

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    您能否使用示波器获得热敏电阻两端的电压波形?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、麦克斯韦  

    感谢你的帮助。

    从下图可以看出 有 一个 正电压。

    请帮助检查它。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    器件上的温度检测脉冲、因此使用集成了测量值的万用表进行测量不是测量期间热敏电阻上的实际电压的良好指示。 峰值似乎约为600mV、这是您对正确值的期望、因此我认为该器件没有问题。

    此致、

    马克斯·韦博肯